This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 USB 转 GPIO

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043022/ucd3138-ucd3138-usb-to-gpio

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

您好 的团队:  

   客户购买的 TI 燃烧器存在以下异常问题:  

  1. 燃烧时间的差异,例如 ,有些人需要大约10秒,而 有些 人需要 大约18秒。

  2.  很容易崩溃,  重新启动软件,这是正常的。

  可能 会损坏 UCD3138板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确认一下、您是否遇到了 USB-TO-GPIO 适配器问题、并在下载时注意到这种行为是正确的?  您能否确认您的适配器版本?

    如果您已下载 Fusion Studio、则还会提供一些其他工具-具体而言:USB 适配器固件下载

    如果您打开此工具、它将告诉您适配器上的当前固件。  将适配器升级至1.0.14、然后查看问题是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      还有其他建议吗?

      谢谢

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnsin、

    您是否能够升级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       

    1、相同的计算机、编程过程、编程时间长

    例如、以下主要编程 UCD3138、最初为10.224秒、新为17.91秒。 如果是次级编程 UCD3138-064/128、则间隙更大。 (对效率的影响),

    2.

    最近、新购买的适配器很容易崩溃、编程超过十个或二十个器件开始崩溃一次、重新启动软件和正常编程。

    通常在软件的以下项目中自动退出或出错,错误报告会看到附件。

    3.Compared 网站上购买的适配器已有很长时间、有两个不同的版本。 请检查 PCB 板上标记的差异。 这是否会影响产品的使用?

    4.适配器的故障率很高,3个适配器在今天的编程过程中损坏,还有一些适配器在以前损坏,请告知我们解决方案

    5.产品已升级,但问题仍未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnsin、我从未听说过适配器被破坏。  我怀疑 目标板和 PC 之间可能存在某种电压差或过大、这会导致电路板损坏。  您是否了解了 PC 和目标板之间的接地差异?

    目标板是由适配器板还是其他器件供电?

    目标板上的上拉电阻器是否连接到3.3伏?