This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:是否有未记录的寄存器提供更多故障排除状态信息?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048036/bq24725a-are-there-undocumented-registers-giving-more-status-information-for-troubleshooting

器件型号:BQ24725A

BQ24725A 上是否还有其他未记录的 SMBus 寄存器、我可以使用它们进行故障排除?

我们使器件在我们的应用中正常运行。 但有时设备返回时出现问题。 例如:"不会充电"。 根据所有寄存器设置、充电应该会发生、但不会发生。 我主要发现相关误差(晶体管短路等)。

如果我可以读出状态寄存器、说明器件决定不充电的原因、那么更容易找到问题/进行修复。

是否有附加寄存器包含状态信息?

谢谢你  

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johannes:

    数据表中列出的寄存器是唯一可用的寄存器。 ACOK 表示一个有效的适配器开始充电。 您可以发送应用原理图吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需查看原理图。 我们的充电器实施工作正常。 拥有更多调试寄存器将对我有所帮助、修复有缺陷的电路板。 例如、在一个电路板上、R214损坏、电阻为220Ohm、而不是7R5。 因此、充电器显示为"ACOK"、充电电流设置为高值、但充电器未充电。  

    更换 R214后、一切都运转良好。 拥有故障排除指南或附加状态寄存器将有助于加快此类维修过程。  

    我添加了原理图。 如果您看到 我出现的明显错误、请向我指出。 谢谢你。 Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johannes:

    如前所述、数据表中的寄存器是该器件唯一可用的寄存器。

    原理图看起来不错。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。