请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25060 在 BQ25060充电器的测试过程中、需要注意的是、温度上升到热限值时、充电器将关闭、然后重新打开、随着温度持续升高、循环开关数次。 温度升高大约5C 后、最终会关闭。
我们在多个器件上看到了这一点。 这是否为设计? 该规格中列出了迟滞、我计算得出的迟滞约为4C、这将导致我认为这应该在特定温度以上关闭、并且在温度达到最大4C 之前不会重新开启。 我们使用的是1%电阻器。