This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:打开/关闭热温度关断循环

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047779/bq25060-hot-temperature-shutoff-cycling-on-off

器件型号:BQ25060

在 BQ25060充电器的测试过程中、需要注意的是、温度上升到热限值时、充电器将关闭、然后重新打开、随着温度持续升高、循环开关数次。  温度升高大约5C 后、最终会关闭。

我们在多个器件上看到了这一点。   这是否为设计? 该规格中列出了迟滞、我计算得出的迟滞约为4C、这将导致我认为这应该在特定温度以上关闭、并且在温度达到最大4C 之前不会重新开启。  我们使用的是1%电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    由于比较器中内置了迟滞、因此我希望看到您在第二段中提到的行为、我们会跳闸并等待满足迟滞条件。  

    您能否分享您的原理图以及 您在测试中获得的任何图(希望查看流入电池和 NTC 电压的电流)。 此外、您还看到充电时电池发热显著、充电时 GND 电压偏移吗?  

    此致、

    Gautham