This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048266/ucd3138-ucd3138-problem

器件型号:UCD3138

您好的团队:

    客户问题如下、 您能帮我吗?

1、相同的计算机、编程过程、编程时间长

例如、以下主要编程 UCD3138、最初为10.224秒、新为17.91秒。 如果是次级编程 UCD3138-064/128、则间隙更大。 (对效率的影响),

2.

最近、新购买的适配器很容易崩溃、编程超过十个或二十个器件开始崩溃一次、重新启动软件和正常编程。

通常在软件的以下项目中自动退出或出错,错误报告会看到附件。

3.Compared 网站上购买的适配器已有很长时间、有两个不同的版本。 请检查 PCB 板上标记的差异。 这是否会影响产品的使用?

4.适配器的故障率很高,3个适配器在今天的编程过程中损坏,还有一些适配器在以前损坏,请告知我们解决方案

5.产品已升级,但问题仍未解决

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否每个新 USB 都发生了这种情况?  

    谢谢、
    肖恩