This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:自主智能电池

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047989/bq4050-autonomous-smart-battery

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ25720

您好!

在我们的系统中、我们计划将 BQ4050用作电量监测、将 BQ25720用作 IC 充电器。   根据自主智能电池指南、BQ4050等电池电量监测计可用作主电池并控制 IC 充电器 、并可利用高级充电算法功能。  在我们的用例 中、我们使用带有一个专用 SMBus (主器件)的 Raspberry Pi 来访问 RTC (从器件)、并计划与 BMS 电池电量监测计和 IC 充电器一起使用。 我的问题:

  1. 是否可以在我们的系统中使用智能电池系统(图1-2)? 如果我们想将某些参数更改为电池电量监测计和充电控制、BQ4050是否具有从主设备切换到从设备的机制? 我们知道、如果在智能电池系统中、BQ4050将处于广播模式(主设备)
  2. 如果我们使用传统型号的电池管理系统(图1-1)、IC 充电器是否完全由 MCU 控制、在本例中为 Raspberry Pi? 如果我们想要配置高级充电算法、我们是否应该创建仅用于处理 IC 充电器的特殊子例程?

谢谢、

Widji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    对于您的系统、由于您已经在通信总线上有一个 RPi、我不会使用广播模式、我会设置高级充电算法、使用 RPi 拉 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()、然后使用电量监测计充电电流和电压对充电器进行编程。 它只会为 RPi 编程增加一点额外的内容、并为您提供了更大的灵活性、便于您在将来进行任何修改。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好极了。 那么、我们只是从电量监测计中传递 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()、然后将其值传递给 IC 充电器吗?  

    实际上、我们计划分离 IC 充电器和电池电量监测 IC 的电路板、我只是想如果 MCU 和充电器之间存在一些 SMBus 连接问题、那么 IC 充电器是否有解决方案来在 SMBus 连接超时时时停止/禁用充电器?

    谢谢、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    是的、您基本上会将充电电压和电流传递到充电器。 这样、如果它们被设置为0 (某些安全事件或完全充电)、RPI 也可以在需要时提取任何安全信息。

    充电器是否会与通信完全断开? 您可以设置充电器的看门狗计时器,以便在 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()未在时间范围内更新时禁用充电。

    此致、

    Wyatt Keller