主题中讨论的其他器件:BQ25720、
您好!
在我们的系统中、我们计划将 BQ4050用作电量监测、将 BQ25720用作 IC 充电器。 根据自主智能电池指南、BQ4050等电池电量监测计可用作主电池并控制 IC 充电器 、并可利用高级充电算法功能。 在我们的用例 中、我们使用带有一个专用 SMBus (主器件)的 Raspberry Pi 来访问 RTC (从器件)、并计划与 BMS 电池电量监测计和 IC 充电器一起使用。 我的问题:
- 是否可以在我们的系统中使用智能电池系统(图1-2)? 如果我们想将某些参数更改为电池电量监测计和充电控制、BQ4050是否具有从主设备切换到从设备的机制? 我们知道、如果在智能电池系统中、BQ4050将处于广播模式(主设备)
- 如果我们使用传统型号的电池管理系统(图1-1)、IC 充电器是否完全由 MCU 控制、在本例中为 Raspberry Pi? 如果我们想要配置高级充电算法、我们是否应该创建仅用于处理 IC 充电器的特殊子例程?

谢谢、
Widji