请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25221 各位专家、您好!
我的客户面临以下现象。 请回答这个问题吗?
目前我们的模型未通过 MFi 测试、我想了解 TPS25221DBV 的行为、请参阅随附的文件、当电流消耗接近限制电流(故障引脚尚未触发)时、我们将 RLIM 设置为最小值2.13A 和最大值2.413A 输出电压缓慢降至0V。
1.这种行为是否考虑热关断?
2.当电流消耗接近电流限值时,是否可能理解这个时序响应?
此致、
福吉瓦拉
器件型号: TPS25221DBV | |
RILM: | 24KΩ μ A |
输入: | 2.13A |
Imax: | 2.413A |
此致、
福吉瓦拉