This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048238/tps25221-question

器件型号:TPS25221

各位专家、您好!

我的客户面临以下现象。 请回答这个问题吗?

目前我们的模型未通过 MFi 测试、我想了解 TPS25221DBV 的行为、请参阅随附的文件、当电流消耗接近限制电流(故障引脚尚未触发)时、我们将 RLIM 设置为最小值2.13A 和最大值2.413A 输出电压缓慢降至0V。
1.这种行为是否考虑热关断?  
2.当电流消耗接近电流限值时,是否可能理解这个时序响应?

此致、
福吉瓦拉


器件型号: TPS25221DBV
RILM: 24KΩ μ A
输入: 2.13A
Imax: 2.413A



此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fujiwara、

    感谢您的参与。 Ziv 将为您的问题提供帮助。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    FAULT 具有8ms 抗尖峰脉冲时间。

    请参阅图8。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。