This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流60W 12V 输出 Vin36V、无定制变压器

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22075, LM5020, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047638/dcdc-60w-12vout-vin36v-no-custom-transformer

主题中讨论的其他器件:PMP22075LM5020UCC24610

您好!

我的客户 需要创建一个24V 工业隔离式直流/直流(18... 36V)输入至12V 输出、功率至少为50W、优于60。
您是否对 p/n 和参考设计有任何建议以从中获得灵感? 如果可能、客户希望避免使用自定义包装。

是否有提示?

谢谢、

BR、

Antonio