Other Parts Discussed in Thread: PMP22075, LM5020, UCC24610
您好!
我的客户 需要创建一个24V 工业隔离式直流/直流(18... 36V)输入至12V 输出、功率至少为50W、优于60。
您是否对 p/n 和参考设计有任何建议以从中获得灵感? 如果可能、客户希望避免使用自定义包装。
是否有提示?
谢谢、
BR、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以使用 TI webench 电源设计来根据需要提供帮助。
TI 参考设计可根据您的要求选择参考设计。
TI 参考设计 链接:https://www.ti.com/reference-designs/index.html
适用于9V-60V 输入、12V 输出电压、5A 输出电流:https://www.ti.com/tool/PMP9256 和 www.ti.com/.../PMP22075