This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275B-1:询问 TPS51275B-1RUKR 设计建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51275C, TPS51275B-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046989/tps51275b-1-asking-for-the-tps51275b-1rukr-design-suggestion

器件型号:TPS51275B-1
主题中讨论的其他器件:TPS51275BTPS51275C

询问 TPS51275B-1RUKR 设计建议

您好、先生、

我的客户希望设计 TPS51275B-1RUKR 以生成3.3V 电压。
为了提高轻负载效率、客户希望用较低的 DCR 替换电感器 L19。
电感器 DRC 将从2.2m Ω 降至1.1m Ω。
请您查看设计并提供您的意见吗?

以下是 schamic 和电感器规格。感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../TPS51275B_2D00_1.zip


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

     您的附件中没有原理图或电感器规格。 请再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    请再次参阅此处的附件。 感谢您的帮助!

    PW:"ti"

    e2e.ti.com/.../TPS51275B_2D00_1026.zip

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    较小的 DCR 电感器在轻负载效率方面的改进可能很小。 客户的轻负载值是多少? 电感器 DCR 功率损耗可计算为 P=i*i*DCR,如果 I 很小,DCR 功率损耗 也很小。  因此、开关损耗可能是影响轻负载效率的主要功率损耗。

    客户是否关心可闻噪声?  否则、它们可以使用  TPS51275C (自动跳跃模式) 而不是 TPS51275B-1 (自动进入 Out-of-Audio 模式)。 自动跳跃模式可减少更多的开关损耗、并在轻负载时获得更高的效率。 请参阅数据表效率曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

                           非常感谢您提供的信息。 此信息对客户非常有帮助。

    因此、我可以假设将电感器的 DCR 值单独降低到1.1m Ω 不会导致电路异常或受损、对吧?

    如果我的理解有误、请再告诉我。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不会伤害。