This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:充电完成检测、充电终止和电池故障检测

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047695/bq25060-charge-complete-detection-charging-termination-and-battery-fault-detection

器件型号:BQ25060

大家好、

我对 BQ25060有´ve 疑问:

为电池充电后、CHG 引脚应变为高阻抗、并应通过将栅极拉至逻辑高电平来开启外部 PMOS。 在我的应用中、CHG 引脚既不会变为高电平、也不会关闭 PMOS。 器件上电时、该 ICn´t 识别充电终止了吗?

为电池充电后、CHG 引脚变为高电平。 在我的软件中、我检查充电引脚是否存在电池温度故障检测。 如果电池电压低于截止充电电压且 CHG-Pin 变为高电平、则会发生温度故障。 但是、如何在电池充满电时检测到温度故障?

一般情况下、应用如下:器件通过 USB 端口充电和供电。 如果未连接 USB、电池充当备用电池。

我希望任何人都能在这里帮助我。

此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    [引用 userid="502590" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047695/bq25060-charge-complete-detection-charging-termination-and-battery-fault-detection。] 在我的应用中、CHG 引脚既不会变为高电平、也不会关闭 PMOS。 器件上电时、该 ICn´t 识别充电终止了吗?

    您能否提供电路原理图? 我想仔细检查原理图以缩小导致这种行为的原因。  

    [引用 userid="502590" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047695/bq25060-charge-complete-detection-charging-termination-and-battery-fault-detection "]但如何在充满电的电池上检测到温度故障?

    TS 功能仅在电池充电时可用。  

    [引用 userid="502590" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047695/bq25060-charge-complete-detection-charging-termination-and-battery-fault-detection ]通常、应用如下:器件通过 USB-Port 充电和供电。 如果未连接 USB、电池充当备用电池。[/QUERP]

    是的、正确。

    此致、

    Anthony Pham