请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25060 大家好、
我对 BQ25060有´ve 疑问:
为电池充电后、CHG 引脚应变为高阻抗、并应通过将栅极拉至逻辑高电平来开启外部 PMOS。 在我的应用中、CHG 引脚既不会变为高电平、也不会关闭 PMOS。 器件上电时、该 ICn´t 识别充电终止了吗?
为电池充电后、CHG 引脚变为高电平。 在我的软件中、我检查充电引脚是否存在电池温度故障检测。 如果电池电压低于截止充电电压且 CHG-Pin 变为高电平、则会发生温度故障。 但是、如何在电池充满电时检测到温度故障?
一般情况下、应用如下:器件通过 USB 端口充电和供电。 如果未连接 USB、电池充当备用电池。
我希望任何人都能在这里帮助我。
此致、
Johannes