Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, CSD86336Q3D, CSD87330Q3D, BOOSTXL-DRV8320S, CSD88599Q5DC
您好!
我当前针对三相 BLDC 电机驱动器的设计是 DRV8320、每个相位具有2个 FDMC8010DC (半双通道)。 电机为16V、最大电流为15A。
过滤 NextFet 产品以进行合适的更换。 持续漏极电流高达20A、电压低于30V、为我提供以下器件:
CSD86336Q3D 1通道
CSD87330Q3D 2通道
CSD87334Q3DT 2通道
哪些器件适合与 DRV8320搭配使用、1通道和2通道器件之间有何差异(它们在数据表中看起来相同)? 对于 blcd 电机驱动器应用、更推荐使用哪一个?
谢谢!