This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐 NextFet 系列的半桥

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, CSD86336Q3D, CSD87330Q3D, BOOSTXL-DRV8320S, CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046490/recommendation-for-half-bridge-from-nextfet-family

主题中讨论的其他器件:DRV8320CSD86336Q3DCSD87330Q3DBOOSTXL-DRV8320SCSD88599Q5DC

您好!

我当前针对三相 BLDC 电机驱动器的设计是 DRV8320、每个相位具有2个 FDMC8010DC (半双通道)。 电机为16V、最大电流为15A。  

过滤 NextFet 产品以进行合适的更换。 持续漏极电流高达20A、电压低于30V、为我提供以下器件:

CSD86336Q3D 1通道
CSD87330Q3D 2通道
CSD87334Q3DT 2通道

哪些器件适合与 DRV8320搭配使用、1通道和2通道器件之间有何差异(它们在数据表中看起来相同)?  对于 blcd 电机驱动器应用、更推荐使用哪一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高满载、

    BOOSTXL-DRV8320S 使用 CSD88599Q5DC NextFet 半桥块。 请随意比较该封装的规格、以根据连续漏极电流和 VDS 额定值查看最适合该应用的额定值。 请注意、DRV8320S 提供的 VGS 为~10V、因此请选择一个器件、在 VGS = 10V 时增强 MOSFET。  



    使用 CSD88599Q5DC 的 EVM 中的半桥示例

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。  

    在哪里可以找到信息 单通道器件和双通道器件之间的区别。 此器件中的"通道"是什么?  我在器件数据表中找不到该信息。

    谢谢、

    满载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高满载、

    实际上我不确定、让我将此主题转发给他们的团队、他们应该提供更好的答案。

    谢谢、
    Aaron


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高满载、

    感谢您关注 TI FET。 单通道器件是单个分立式 MOSFET。 一个双通道器件或电源块将两个 MOSFET 集成在一个封装中、采用半桥配置。 BLDC 应用每相至少需要两个单通道器件、每相至少需要一个双通道器件。 如果必须将器件并联以获得更大的电流容量或将功率耗散分散在多个封装上、则每相器件数乘以并联数量。 CSD88599Q5DC 的优势在于、它在单个 MOSFET 的空间中集成了两个 FET、从而提高功率密度并节省 PCB 面积。 这种双冷却封装还提供双面冷却、顶部带有外露散热焊盘、可连接到散热器。 缺点是两个 FET 的功率耗散现在都采用单个封装、并且面积比两个分立式 FET 小。  我希望这有助于您理解。 如果您有其他问题或需要更多信息、请随时告知我。

    在下面、您可以找到 TI MOSFET 支持和培训页面的有用链接以及一些有趣的技术文章。

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/support-training.html

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2017/09/14/improve-the-performance-of-your-power-tool-design-with-these-power-block-mosfets

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2019/10/29/selecting-the-right-power-mosfet-power-block-package-for-your-application

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用