请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好的团队,
我们设计了一个可通过使用 MOSFET 强制 VSENSE 引脚为0V 来启用/禁用 PWM 信号的系统。(ENA/DISA MOSFET)
但我们遇到了一个大问题。
当 PFC 处于活动状态(即 Vsense 引脚上的 MOSFET 未处于活动状态)时、我们看到400V 电压。
但当我激活 MOSFET 时,电压会跳过500~600V,然后变为312VDC,并熔断输入保险丝。
我已完成的用于解决该问题的试验。
-将 Vsense 电容从1.2nF->更改为。 ->100nF。
-向启用/禁用 MOSFET 的栅极添加 RC。
没有人工作。
你建议什么?
提前感谢!
、