This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:用于浪涌的升压跟随器或软启动器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046569/ucc28070-boost-follower-or-a-soft-starter-for-inrush

器件型号:UCC28070

您好的团队,  

我们设计了一个可通过使用 MOSFET 强制 VSENSE 引脚为0V 来启用/禁用 PWM 信号的系统。(ENA/DISA MOSFET)

但我们遇到了一个大问题。

当 PFC 处于活动状态(即 Vsense 引脚上的 MOSFET 未处于活动状态)时、我们看到400V 电压。
但当我激活 MOSFET 时,电压会跳过500~600V,然后变为312VDC,并熔断输入保险丝。

我已完成的用于解决该问题的试验。  

-将 Vsense 电容从1.2nF->更改为。 ->100nF。  
-向启用/禁用 MOSFET 的栅极添加 RC。

没有人工作。

你建议什么?

提前感谢!








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikail。  VSENSE 的下拉速度似乎不够快、或者可能不低于0.75V、或者两者兼而有之。  如果拉至0.75以下的速度不够快、环路将尝试校正感知到的"欠压"、并将使输出泵升至超出预期调节范围。 当您触发禁用电路以查看该节点上发生的情况时、您应该能够探测 VSENSE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好,抱歉,您的回答很晚。  

    我已经了解了它现在更好的引脚! 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴它能解决 Mikail 问题。  我将关闭该线程。