This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:电源管理论坛

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044335/ev2400-power-management-forum

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

专家,您好:

  当使用 EV2400进行 I2C 通信时、通信波形异常、上升沿的波形显示不正确。 使用 EV2300时不会出现此问题。
异常波形如下:

10万:                                         400k:

      

  EV2400可正常使用、更换后波形异常。

  这种异常现象导致我们捕获了400K 的通信频率波形、并且波形延迟完全错误。  请帮助我们 避免此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    线路上的电容过大。 缩短导线长度或增加上拉电阻的强度。 在更高的速度下会出现此问题。 因此、在 EV2300中看不到无法实现400kHz 的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好专家:

     我将2400盒用于 I2C 通信、在100K 频率下也会出现同样的问题、但电池通信线路;上没有电容器

    我们使用2400盒匹配电缆连接到计算机。 如果电缆过长、是否意味着缩短电缆长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    电容来自导线和电路板。 您可以缩短导线的长度以减小电容。 但是、对于100KHz、无需这样做。 @ 100KHz 的波形看起来通信正常。  阈值级别至关重要、高于阈值的曲线部分无关紧要。

    您可以通过检查 从 bqStudio 读取的数据在100KHz 时是否正确进行确认。