主题中讨论的其他器件:TPS63000
您好!
我的 TPS3000降压/升压设计无法正常工作。 IC 从输入电源消耗大量电流、变得非常热。 输入电压未经 USB 调节、为5V。 输出应调节为5.0V。
为了进行测试、我使用的是限流电源。 我尝试过不同的电流限制、但即使是600mA 也不够。 电源电压被下拉至大约2V、并且输出电压小于5V (可能为4-4.5V)、并且具有大量噪声。 随附的示波器图片显示了引脚2活动。
- L1 - 2.2 μ H
- C11、C17、C18、C24 - 10uF
- C25 - 22 μ F
- C12 - 100nF
- R16 - 1.6米
- R17 - 178k
有人可以帮帮我吗?
Arild