This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000-Q1:电流消耗非常高

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047196/tps63000-q1-very-high-current-consumption

器件型号:TPS63000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63000

您好!

我的 TPS3000降压/升压设计无法正常工作。 IC 从输入电源消耗大量电流、变得非常热。 输入电压未经 USB 调节、为5V。 输出应调节为5.0V。

为了进行测试、我使用的是限流电源。 我尝试过不同的电流限制、但即使是600mA 也不够。 电源电压被下拉至大约2V、并且输出电压小于5V (可能为4-4.5V)、并且具有大量噪声。 随附的示波器图片显示了引脚2活动。

  • L1 - 2.2 μ H
  • C11、C17、C18、C24 - 10uF
  • C25 - 22 μ F
  • C12 - 100nF
  • R16 - 1.6米
  • R17 - 178k

 /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/buck_5F00_boost_5F00_layout.JPG

有人可以帮帮我吗?

Arild

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arild、

    在没有任何延迟的情况  下、TPS63000将在输入电压大于 UVLO 点(接近1.8V)时启动。 然后 、输入电压将被下拉、TPS63000分流器将被下拉。 在该状态下重复工作。

    在您的应用中、省电模式被禁用。 因此、TPS63000将尝试在启动时对输出电容器放电、因为输出端存在偏置电压、而输出端绝不会被巧妙地建立。

    因此 、可以选择 在 VIN 和 EN 之间添加 RC 网络、以确保 TPS63000在输入电压已经累积时开始工作。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tao、

    在不采用新的 PCB 布局的情况下、很难(不可能)为 EN 引脚添加延迟。 因此、我尝试将电感器从2.2uH 更改为10uH、现在它起作用了! 增加的电感似乎可以解决该问题。 原始电感可能略低于2.2uH。 我的 LCR 表显示了2.0uH、但我不知道该仪器的精确度如何。

    此致

    Arild

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arild、

    有趣的是、我从来没有想过电感的增加会帮助解决这个问题、做得好。

    BTW、您是否在电源和电路板之间更改了电缆?

    它将影响您的测试结果。 并确保 效率和 瞬态性能的变化是可以接受的。

    如果可能、您也可以增加输入电容来增加裕度。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将8块电路板上的电感器更改为4.7uH、其中7块电路板现在似乎正常工作。

    使用三根不同的 USB 电缆、在3台不同的计算机上测试了出现故障的主板作为电源。  使用实验室电源时、我遇到了同样的问题、因为电线直接焊接到 PCB 上。

    我将尝试增大输入电容。 这将是一个有趣的测试。

    注意事项

    Arild

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arild、

    希望它能有所帮助。 等待更新。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我在输入端放置了一个1000uF 的电容器、但它没有太大帮助。 它启动了几次、但大多数情况下它不会以2.2uH 电感器启动。 将电感器更改为4.7uH 似乎有所帮助。 它似乎每次都启动。

    此致

    Arild

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Arild。

    这真的很奇怪、我认为在您的组织测试中反复设计 UVLO 触发的重新启动、并且更大的输入电容器会有所帮助。

    您已经有了一个解决方案、这是很好的。

    此致

    TAO