Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
主题中讨论的其他器件:ADS131M08
大家好、
我们将 LM334M 和 ADS131M08用于我们的设计、如下所示、我们设置 LM334M Iout=36uA、当我们将4线制模式下的负载 NTC =10K 连接到 JP5时、我们发现在环境温度下无法获得准确的 NTC 值(26℃)、 读取值约为8.9K、 ℃、我们将得到2-3 μ m 的容差、这不能满足我们的要求。
我们测量 LM334M 输出(R19)、发现滤波器、波形如下、您能不能帮助了解原因?


BR
Jerry