This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:LM334M 输出纹波会导致 ADC 读取不准确

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044270/lm334-lm334m-out-ripple-lead-to-inaccuracy-for-adc-read

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

大家好、

我们将 LM334M 和 ADS131M08用于我们的设计、如下所示、我们设置 LM334M Iout=36uA、当我们将4线制模式下的负载 NTC =10K 连接到 JP5时、我们发现在环境温度下无法获得准确的 NTC 值(26℃)、 读取值约为8.9K、 ℃、我们将得到2-3 μ m 的容差、这不能满足我们的要求。

 我们测量 LM334M 输出(R19)、发现滤波器、波形如下、您能不能帮助了解原因?

BR

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    示波器屏幕截图看起来存在注入或耦合到应用中的噪声。  您是否可以重新获取示波器屏幕截图并关闭任何时钟电路? 您是否在其他 LM334M 输出中看到此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    [引用 userid="457980" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044270/lm334-lm334m-out-ripple-lead-to-inaccuracy-for-adc-read/3864012 #3864012"]示波器屏幕截图看起来好像有噪声注入或耦合到应用中。  您是否可以重新获取示波器屏幕截图并关闭任何时钟电路? 您是否在其他 LM334M 输出中看到此问题?[/QUERP]

    所有更好 的 LM334M 输出都是相同的、我们曾尝试过、您的意思是"关闭任何时钟电路"?

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    示波器照片看起来系统中引入了开关噪声。  我在您的原理图中看到这一点:

    这是什么晶体振荡器电路?  如果是、时钟频率是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    它是8MHz 晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在进行测量时、晶体振荡器是否正在运行?  我仍然想了解"噪声"在什么地方注入系统。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果没有其他问题、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!