请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25184 主题中讨论的其他器件: LM25183
LM25184是否具有针对输出电压的过压保护功能?
我们正在设计一个 VIN = 18至33V 且 VOUT = 24V 0.3A 的电源。
我想做的
当输出电压变为过压(28V 或更高)时、我想停止锁存、直到再次打开电源。
根据客户的要求。
请建议使用 LM25184或 LM25183以最简单可靠的方式实现此目的。
如果您有一个参考示例、请进行展示。
提前感谢您。