This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:请告诉我输出电压的过压保护。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25183
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047811/lm25184-please-tell-me-about-overvoltage-protection-of-output-voltage

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM25183

LM25184是否具有针对输出电压的过压保护功能?

我们正在设计一个 VIN = 18至33V 且 VOUT = 24V 0.3A 的电源。
我想做的
当输出电压变为过压(28V 或更高)时、我想停止锁存、直到再次打开电源。
根据客户的要求。
请建议使用 LM25184或 LM25183以最简单可靠的方式实现此目的。
如果您有一个参考示例、请进行展示。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一种可能的方法:

    1.感测和监控次级侧的输出电压

    2、 通过光耦合器将过压标志传输到初级侧

    3、在 EN 引脚分压器上添加晶闸管

    4.通过 OV 标志触发晶闸管、以锁定 OV 故障状态  

    5.通过打开/关闭输入电源来复位晶闸管

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy Chen。
    毕竟、这种方法是最合适的。
    我将采用这种方法。
    非常感谢您的建议。