Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
您好!
我们使用 TPS65132W 为 LCD 面板提供+6V 和-6V 偏置电压、根据 LCD 规范、在所有白屏条件下、+6V 和-6V 的最大电流均为70mA。

如下面的波形所示、当 LCD 面板在所有白屏条件下由2个外部 LDO 供电时、峰值电流为79.2mA (平均约50mA)、它看起来的电流消耗与规格相似。

但是、正如下面的波形所示、LCD 面板在所有白屏条件下均由 TPS65132的 OUTN 提供、峰值电流约为110mA (平均约为56mA)、并且超过 TPS65132的输出能力。
1、为什么与 LDO 供电相比行为不同?
2.如果使用较高的飞跨电容器,是否会产生副作用?
3.根据数据表,OUTN 输出能力为80mA,它是平均还是峰值?

谢谢、
Sam