This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132W 的 OUTN 输出能力

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047018/tps65132-outn-output-capability-of-tps65132w

器件型号:TPS65132

您好!  

我们使用 TPS65132W 为 LCD 面板提供+6V 和-6V 偏置电压、根据 LCD 规范、在所有白屏条件下、+6V 和-6V 的最大电流均为70mA。

 

如下面的波形所示、当 LCD 面板在所有白屏条件下由2个外部 LDO 供电时、峰值电流为79.2mA (平均约50mA)、它看起来的电流消耗与规格相似。   

但是、正如下面的波形所示、LCD 面板在所有白屏条件下均由 TPS65132的 OUTN 提供、峰值电流约为110mA (平均约为56mA)、并且超过 TPS65132的输出能力。

1、为什么与 LDO 供电相比行为不同?  

2.如果使用较高的飞跨电容器,是否会产生副作用?

3.根据数据表,OUTN 输出能力为80mA,它是平均还是峰值?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您看到的更高峰值电流可能是由于负电荷泵在 LCD 面板正常运行的任何峰值之上的固有开关操作。

    VNEG 输出的80mA 规格是平均电流、较高的小持续时间峰值不是问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    "80mA 的 VNEG 输出规格是平均电流、较高的小持续时间峰值不是问题。"

    如上所述、您能否定义什么是短持续时间? 可以量化吗? 示例 可接受6V 150mA 1ms。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    峰值电流没有规格、因为它在一定程度上取决于系统特性、例如 VNEG 输出端的电容。 发生的情况是、如果峰值电流幅度/持续时间高于/长于器件可提供的电流、输出电压将开始下降。 因此、我建议在 最坏的峰值电流条件下测量系统中的输出电压、如果输出未超出稳压范围、则应该是良好的。  就规格而言、我们仅指定每个电源轨可以支持的平均电流。

    此致、

    辽卡特