This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:LM5039与 LM5035 SCH

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035, LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046777/lm5039-lm5039-vs-lm5035-sch

器件型号:LM5039
主题中讨论的其他器件:LM5035

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

我检查 LM5039和 LM5035的内部模块
我发现两条 RES 引脚建议行是不同的!
LM5039是推荐电阻(R18)!! LM5035是放电电容器(C32)!! 以下差异
您知道原因吗?! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个好问题。 两者都正确。 RES 引脚可配置为不同的工作模式。 当电容连接到 RES 时、将使用延迟断续模式;当使用0欧姆至50k 的电阻时、将不会出现间断模式。 它始终进行逐周期电流限制。 请参阅 LM5039数据表的第13页。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    更多问题需要您的帮助

    请参阅 LM5039数据表(下面的 P13)

    使用外部控制的断续模式(过热保护电路或输出过压传感器)。


    我们是否有用于此用途的参考 SCH?! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kygo、

    此功能可通过外部控制信号实现。 LM5039只需要跟随控制信号即可。 我们没有原理图、但我认为实施此功能并不困难。

    此致、

    肖恩