This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:bq77915充电问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047065/bq77915-bq77915-charging-issue

器件型号:BQ77915

大家好、

我将 bq7791500用于13系列  

我尝试创建欠压故障并尝试通过充电来恢复它、并且在我断开负载之后成功创建了欠压故障  

我的所有电池电压均为3.2V  

我的电池电压为 41.6v  

整个 p+到 p-电压为29V、大约需要一个值  

我的充电器电压为53v  

室温约为32 摄氏度

当我将 充电器插入  p+到 p-充电时、没有发生、但当我断开电池组并重新连接时、它正在充电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Revanth、

    您能否测量 CHG 和 DSG FET 栅极上的电压? 两个 FET 都导通了吗? 您能否 提供设计原理图以确保一切正常?

    我还建议您查看 数据表中的表9-5、以查看不同故障的不同结果和恢复条件。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这张表9-5是完全清楚 的(但 当我将 充电器插入  p+到 p-充电时没有发生,但当我断开电池组并重新连接电池组时,它正在充电 ,这是我的主要问题)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Revanth、

    FET 栅极处的电压是多少? 您可以共享原理图吗? 我想确保不会触发任何保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon