请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 大家好、
我将 bq7791500用于13系列
我尝试创建欠压故障并尝试通过充电来恢复它、并且在我断开负载之后成功创建了欠压故障
我的所有电池电压均为3.2V
我的电池电压为 41.6v
整个 p+到 p-电压为29V、大约需要一个值
我的充电器电压为53v
室温约为32 摄氏度
当我将 充电器插入 p+到 p-充电时、没有发生、但当我断开电池组并重新连接时、它正在充电