This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:组件推荐

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047157/uc2845-component-recommend

器件型号:UC2845
主题中讨论的其他器件: LM5021

尊敬的团队:

您能不能像 UC2845那样帮助推荐组件、但 VISENSE 的值小于1V?

客户希望使用较小的电阻器 RISENSE 来降低损耗。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rachel、

    LM5021-2可以实现反激式和正向拓扑 、并使用仅0.5V 的限流阈值: LM5021-2

    LM5021是一款成熟的控制器、 可提供 数量相对较多 的参考设计: LM5021参考设计

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    我已经回复了客户。

    此致。