请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2845 主题中讨论的其他器件: LM5021
尊敬的团队:
您能不能像 UC2845那样帮助推荐组件、但 VISENSE 的值小于1V?
客户希望使用较小的电阻器 RISENSE 来降低损耗。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Rachel、
LM5021-2可以实现反激式和正向拓扑 、并使用仅0.5V 的限流阈值: LM5021-2
![]()

LM5021是一款成熟的控制器、 可提供 数量相对较多 的参考设计: LM5021参考设计
此致、
Eric