This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250用于 GSM/LTE

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047345/tps630250-to-be-used-for-gsm-lte

主题中讨论的其他器件:TPS63020TPS630250

大家好、

我们现在无法获取 TPS63020 IC、也无法寻找替代产品。

TPS630250 (VQFN)是可选的。 但是、我无法在数据表中找到足够的信息。

因此、您能否告知我们、此 IC 能否在输入电压为3.3V 至4.2V 的情况下提供2A 和3.6V 的输出

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

    如果热性能正常、TPS630250可支持您的应用。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢你的答复。

    请告知, 散热问题可能是什么 ?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

    我的问题是在运行期间 OTP 触发。 但它取决于环境温度和 PCB 布局。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢你的答复。

    希望可以。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

    不用客气、祝您愉快。

    此致

    TAO