请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS63020、 TPS630250大家好、
我们现在无法获取 TPS63020 IC、也无法寻找替代产品。
TPS630250 (VQFN)是可选的。 但是、我无法在数据表中找到足够的信息。
因此、您能否告知我们、此 IC 能否在输入电压为3.3V 至4.2V 的情况下提供2A 和3.6V 的输出
谢谢、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.