This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:仿真问题

Guru**** 2514185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047064/lm27313-simulation-issue

器件型号:LM27313

尊敬的团队:

我使用的是 LM27313、我的输入直流电压为3V 至9V、设计的输出电压为12V。 最大负载电流图为200mA。  

如 下面的原理图所示、我 在我的应用中使用2个串联配置的输入电池源、但上部电池源用作 LM27313的输入。 在这里、我无法在 仿真中获得12V 输出。  

请帮我解决?? 这里有什么问题呢?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    是否可以尝试删除 V2。 以便 IC GND 引脚电压电平为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法删除 V2源。 V2是否有问题?

    我的产品中几乎没有 IC 故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    我怀疑在 PSpice 模型中、GND 引脚必须连接到0V 电平。  

    如果在 GND 引脚上放置 V2 20V、则仿真模型会卡住。

    如果您只需要一个仿真结果、我建议您移除 V2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如果我移除 V2、仿真结果正常、获得预期输出。  

    但是、LM27313是否会因为 V2而发生故障??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    在 LM27313模型中、GND 引脚必须连接至0V 电平。 因此、请继续删除仿真中的 V2。