请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27313 尊敬的团队:
我使用的是 LM27313、我的输入直流电压为3V 至9V、设计的输出电压为12V。 最大负载电流图为200mA。
如 下面的原理图所示、我 在我的应用中使用2个串联配置的输入电池源、但上部电池源用作 LM27313的输入。 在这里、我无法在 仿真中获得12V 输出。
请帮我解决?? 这里有什么问题呢?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.