This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:/CD 引脚的用途是什么? 我是否需要将其连接到我的 MCU?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047307/faq-bq25120a-what-is-the-purpose-of-the-cd-pin-do-i-need-to-connect-it-to-my-mcu

器件型号:BQ25120A

在 BQ25120A 上、芯片禁用(/CD)输入引脚用于禁用器件、并具有双功能、具体取决于是否存在适配器(VIN)。

  • 仅电池模式:当在仅电池模式下运行时、/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD =低电平)或有源电池模式(/CD =高电平)。
    • >>高阻抗模式:电池供电时的最低静态电流。 SYS 由电池供电、MR 输入和 LSCTRL 处于激活状态。 其他电路处于低功耗或睡眠阶段。
    • >>活动电池模式:电池正常工作。 SYS 由电池供电、其他电路处于活动状态。
  • 适配器存在:当适配器(VIN)存在时、/CD 控制充电操作、在这里驱动/CD 高电平将禁用充电。

用于连接微控制器(MCU):/CD 引脚在器件内部下拉。 如果保持未连接状态、器件将在没有 VIN 的高阻抗模式下运行、并且在适配器存在的情况下启用充电。 通过设置快速充电控制寄存器(0x03)上的/CE = 0、可通过 I2C 禁用/启用充电。  如果您要进入电池工作模式、或者想要使用/CD 引脚而不是 I2C 命令来控制充电电流、则应将/CD 连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!