Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 在 BQ25120A 上、芯片禁用(/CD)输入引脚用于禁用器件、并具有双功能、具体取决于是否存在适配器(VIN)。
- 仅电池模式:当在仅电池模式下运行时、/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD =低电平)或有源电池模式(/CD =高电平)。
- >>高阻抗模式:电池供电时的最低静态电流。 SYS 由电池供电、MR 输入和 LSCTRL 处于激活状态。 其他电路处于低功耗或睡眠阶段。
- >>活动电池模式:电池正常工作。 SYS 由电池供电、其他电路处于活动状态。
- 适配器存在:当适配器(VIN)存在时、/CD 控制充电操作、在这里驱动/CD 高电平将禁用充电。
用于连接微控制器(MCU):/CD 引脚在器件内部下拉。 如果保持未连接状态、器件将在没有 VIN 的高阻抗模式下运行、并且在适配器存在的情况下启用充电。 通过设置快速充电控制寄存器(0x03)上的/CE = 0、可通过 I2C 禁用/启用充电。 如果您要进入电池工作模式、或者想要使用/CD 引脚而不是 I2C 命令来控制充电电流、则应将/CD 连接到 MCU。