主题中讨论的其他器件:TPS62825、
尊敬的*:
您能告诉我们 TPS62825ADMQ 可以使用 TPS548A29RWW 驱动多少个 EN 引脚吗?
我们希望启用3个 TPS62825ADMQ、我可以直接驱动3个 EN 输入、还是需要在之间使用缓冲器或 MOSFET? PGOOD 和 EN 引脚?
PGOOD 在 TPS548A29RWW 的 VIN =5V 上拉。
如何在此配置中调整上拉电阻器的大小 (任何应用手册)?
此致、
David。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的*:
您能告诉我们 TPS62825ADMQ 可以使用 TPS548A29RWW 驱动多少个 EN 引脚吗?
我们希望启用3个 TPS62825ADMQ、我可以直接驱动3个 EN 输入、还是需要在之间使用缓冲器或 MOSFET? PGOOD 和 EN 引脚?
PGOOD 在 TPS548A29RWW 的 VIN =5V 上拉。
如何在此配置中调整上拉电阻器的大小 (任何应用手册)?
此致、
David。
尊敬的 David:
我不建议直接驱动3个 EN 输入引脚。 我建议使用电源定序、这可以通过多种方式实现:
上拉电阻器值可介于1kΩ Ω 和100kΩ Ω 之间。 下面随附了两个应用手册、您可能会发现这些手册对您有所帮助。
此致、
Alejandro
您好、Alejandro、
感谢您的建议、但我需要 TPS548A29RWW 的 PG 同时启用来自不同 TPS62825ADMQ 的所有三个 EN 引脚。
因此我无法级联它们。 由于我们可以进行比例式或同步启动、因此我们希望避免使用复位或序列发生 器 IC、因为它们会增加成本。
是否可以在 一侧的 PG 引脚和另一侧的3xEN 引脚之间使用同相缓冲器(SN74LVC1G17DCK)?
此致、
David。
TPS62825器件的绝对最大额定电压为6V。
在 PGOOD 上使用单个上拉电阻器连接到 TPS548A29上的 VCC
并将 TPS62825使能引脚直接连接到 PGOOD。
上拉电阻器的值应该能够提供更多电流
3个 TPS62825引脚的最大泄漏电流(每个器件0.1uA)和使能高阈值至少为1V、PGOOD 的泄漏电流为5uA)。
TPS548A29建议使用1k Ω 至100k Ω 的电阻。
使用(VCC 最小电压- 1V (使能阈值))/(5uA + 3x0.1uA) 或100kOhm 的较低值。