This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:驱动 EN 引脚的 PGOOD 引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825, TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046758/tps548a29-pgood-pin-driving-en-pins

器件型号:TPS548A29
主题中讨论的其他器件:TPS62825

尊敬的*:

您能告诉我们 TPS62825ADMQ 可以使用 TPS548A29RWW 驱动多少个 EN 引脚吗?  

我们希望启用3个  TPS62825ADMQ、我可以直接驱动3个 EN 输入、还是需要在之间使用缓冲器或 MOSFET? PGOOD 和 EN 引脚?

PGOOD 在 TPS548A29RWW 的 VIN =5V 上拉。

如何在此配置中调整上拉电阻器的大小 (任何应用手册)?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不建议直接驱动3个 EN 输入引脚。 我建议使用电源定序、这可以通过多种方式实现:

    1. 将 PGOOD 引脚级联到使能引脚(推荐)
    2. 使用复位 IC 进行排序
    3. 模拟上数/下数序列发生器

    上拉电阻器值可介于1kΩ Ω 和100kΩ Ω 之间。 下面随附了两个应用手册、您可能会发现这些手册对您有所帮助。

    此致、
    Alejandro

    e2e.ti.com/.../slyt730.pdfe2e.ti.com/.../slyt598.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    感谢您的建议、但我需要  TPS548A29RWW 的 PG 同时启用来自不同 TPS62825ADMQ 的所有三个 EN 引脚。

    因此我无法级联它们。 由于我们可以进行比例式或同步启动、因此我们希望避免使用复位或序列发生 器 IC、因为它们会增加成本。

    是否可以在  一侧的 PG 引脚和另一侧的3xEN 引脚之间使用同相缓冲器(SN74LVC1G17DCK)?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62825器件的绝对最大额定电压为6V。

    在 PGOOD 上使用单个上拉电阻器连接到 TPS548A29上的 VCC

    并将 TPS62825使能引脚直接连接到 PGOOD。   

    上拉电阻器的值应该能够提供更多电流

    3个 TPS62825引脚的最大泄漏电流(每个器件0.1uA)和使能高阈值至少为1V、PGOOD 的泄漏电流为5uA)。

    TPS548A29建议使用1k Ω 至100k Ω 的电阻。  

    使用(VCC 最小电压- 1V (使能阈值))/(5uA + 3x0.1uA)  或100kOhm 的较低值。