请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54336A 您好!
数据表中不清楚是否可以将软启动(SS)引脚在此器件上悬空。 我们只需要最快的输出电压上升时间。
请确认吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 TPS54336A 使用更长的基于外部编程的 SS 电容器软启动时间或2ms 内部软启动时间、因此选择2ms 或更短的软启动电容器将提供"可能的快速输出电压上升时间。 由于 SS 引脚用于跟踪和断续计时、因此我不建议将该引脚悬空。
2.3μA 1ms 软启动的数据表方程(Vref = 0.8V、ISS = 1 μ F)、我计算出2.8nF 软启动电容器。 选择 2.2nF 软启动电容器将提供最快的启动速度、同时在 SS 引脚上保持一个电容器、以实现抗噪和断续重启时序。