This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:SS 引脚悬空

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046394/tps54336a-ss-pin-floating

器件型号:TPS54336A

您好!  

数据表中不清楚是否可以将软启动(SS)引脚在此器件上悬空。 我们只需要最快的输出电压上升时间。  

请确认吗?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于 TPS54336A 使用更长的基于外部编程的 SS 电容器软启动时间或2ms 内部软启动时间、因此选择2ms 或更短的软启动电容器将提供"可能的快速输出电压上升时间。  由于 SS 引脚用于跟踪和断续计时、因此我不建议将该引脚悬空。

    2.3μA 1ms 软启动的数据表方程(Vref = 0.8V、ISS = 1 μ F)、我计算出2.8nF 软启动电容器。  选择 2.2nF 软启动电容器将提供最快的启动速度、同时在 SS 引脚上保持一个电容器、以实现抗噪和断续重启时序。