主题中讨论的其他器件: BQ25100
您好!
我使用 BQ25505通过 太阳能电池为我的4V 电池充电。 太阳能电池在1太阳时的输入功率约为90mW
我的 VBAT_OK=3V、因此电池电流可以提高到30mA。 我的 °°电流规格为100mA @-20-50 μ A 和20mA@-40-65 μ A。 升压°器似乎超过了电池(20mA)@ 1SUN 和50-65 μ A 温度范围的最大充电电流。
°如何将@50-65 μ A 的充电电流限制 在最大20mA 以防止损坏电池? 是否可以直接通过 BQ25505实现、如果不能、可添加哪些最佳外部电路来执行此功能(功耗最低)。