This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:在高温下限制电池的充电电流

Guru**** 2503565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045260/bq25505-limiting-charging-current-to-battery-at-high-temperature

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25100

您好!  

我使用 BQ25505通过 太阳能电池为我的4V 电池充电。  太阳能电池在1太阳时的输入功率约为90mW

我的 VBAT_OK=3V、因此电池电流可以提高到30mA。  我的 °°电流规格为100mA @-20-50 μ A 和20mA@-40-65 μ A。  升压°器似乎超过了电池(20mA)@ 1SUN 和50-65 μ A 温度范围的最大充电电流。  

°如何将@50-65 μ A 的充电电流限制 在最大20mA 以防止损坏电池? 是否可以直接通过 BQ25505实现、如果不能、可添加哪些最佳外部电路来执行此功能(功耗最低)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    凭借90mW 的输入和90%的最大效率、升压充电器的最大输出为90mW*90%= 81mW、然后器件输出为4V = 20.25mA、但在较低的电池电压下是正确的、充电电流可能更高。  请记住、充电电流以非直流脉冲的方式出现、因此它将小于计算值。

    最稳健的方法是将 BQ25505 VSTOR=VBAT_SEC 稍微提高到4V 以上、并在其后面放置一个 BQ25100L 等线性稳压器。  BQ25100L 允许您设置最大充电电流、并具有 TS 功能、可在高温下停止充电。

    更粗略的选择是在 BQ25505和电池之间添加一个串联电阻器。  电阻器会降低一些功率并限制流入电池的电流。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、  

    您提到了充电电流会出现脉冲。 在我的案例中、这些脉冲的振幅、频率和占空比是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    由于振幅、频率和占空比是 MPP 函数和效率的函数、因此不容易计算出它。  您可以在下面的几个波形中看到 IC 是如何工作的。  蓝色表示电感器电流脉冲、粉红色表示 VSTOR=VBAT 电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您建议在  BQ25505引脚 VBAT_SEC 和电池之间使用 BQ25100L 吗?  

    由于 BQ25505通过内部 FET 驱动负载、使其免受电池电流消耗的影响、因此会产生混淆。 但如果使用 BQ25100L、负载应位于电池之后。 您能就建议的架构提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    无论如何、负载都来自 vSTOR=VBAT_SEC。  当 V (BAT_SEC)<2.2V 时、VSTOR 和 VBAT_SEC 之间的 PFET 仅关断以提供电池欠压保护。

    如果您使用的是多路复用器功能、则将 VSTOR=VBAT_SEC 短接、将 VSTOR_VBAT_SEC 连接到 BQ25100的 IN、OUT 连接到电池和外部多路复用器 FET 的输入侧。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们不使用 MUX 函数。  

    因此、我们似乎应该断开电池与 VBAT_SEC 的连接、将 VBAT_SEC 连接到 VSTOR、将 VSTOR_VBAT_SEC 连接到 BQ25100的输入、将 BQ25100的输出连接到电池、并且电池的输出进入由 BQ25505 VB_SEC_ON 控制的 MOSFET 开关漏极。 该 MOSFET 开关的源极会进入负载。  

    问题是  BQ25100的最小工作电压为3.5V、电池电压仅为4V。 我们的 VBAT_OK=3V、因此 BQ25100输入端的电压可以降至3V。 这会是一个问题吗?

    另一个问题是、如果我们从 BQ25505断开电池并 将 BQ25100置于之间、 BQ25505和 BQ25100的内部电路如何运行以控制电池状态、例如、如果电池电压降至 VBAT_OK 以下、则从负载断开电池。

    我们是否可以使用单芯片选项作为充电器、既可以通过太阳能电池为电池充电、又可以控制充电电流水平?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    根据我的建议、BQ25505现在仅用作升压转换器、以提供足够高的电压来为 BQ25100L 供电。  因此、您可以将 VBAT_OV 设置为略高于 BQ25100L 的 VINDPM 阈值。  但是、我只是注意到 BQ25100L 在产品预发布中、这意味着它不可用。  我找不到具有固定4.0V 电池稳压电压的低电流 TI 充电器。  如果您的电池可以接受4.2V 电压、那么我的上述概念将适用于常规 BQ25100。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 还有其他替代解决方案吗?  我们是否可以使用单芯片选项作为充电器、既可以通过太阳能电池为电池充电、又可以控制充电电流水平?  我们的电池最大电压为4.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    TI 没有其他太阳能输入和低固定 ICHG 选项。 我最初建议仅将 BQ25505与从 VBAT_SEC 到电池的串联电阻器搭配使用、这可能是最好的选择。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置 BQ25505 VSTOR 电压? 我们可以将其设置为5V 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    VSTOR 使用 VBAT_OV 引脚电阻器进行设置。  您可以使用 https://www.ti.com/lit/zip/sluc484上的 xls 帮助确定电阻器的大小。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 从数据表中可以看到<VBAT_OV. 、您能否确认输入太阳能电压的唯一要求是 VIN_ATOR VIN_DC 是指 MPPT 工作点处的太阳能电池电压还是太阳能电池 VOC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    VIN_DC=VMPP <VBAT_OV.

    此致、

    Jeff