This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630电感器纹波电流公式

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046456/lmr33630-lmr33630-inductor-ripple-current-formula

器件型号:LMR33630

大家好、

我们的 DIN LMR33630有一款很好的新器件!

当前验证计算公式是否与实际电路测量结果匹配。

 电感纹波电流(ΔIL)公式  是否如下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    峰峰值纹波电流的计算公式如下:

    (VIN-Vout)*D/(L*F)

    在对照测量值进行检查时、必须使用电压、电感和频率的实际值。

    该公式仅对 CCM 运行有效 。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank  

    谢谢!

    当前 Vin 为12.5V/L=6.8uH +/- 20%/Vo=3.3V/D=26%/FS = 400kH

    计算公式为0.9A,  

    实际上 、电感器纹波电流测量值为0.2A、 您能否帮助确定问题所在? Thx

    下面是测量数据

    蓝色表示 电感  纹波电流= 0.2A

    橙色表示 SW 频率= 400kHz

    橙色测量点:SW PIN12频率
    蓝色测量点:TP5处的 LP2电流

    当前探头放大倍数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的电流探头不够快、无法正确测量纹波;其带宽为100kHz。

    0.9A/[sqrt (1+{400/100}^2)]= 0.2A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    谢谢你

    我是否可以知道公式" 0.9A/[sqrt (1+{400/100}^2)]= 0.2A "

    您能这样显示吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我假设电流探头用作带宽为100kHz 的低通滤波器。

    低通滤波器的幅值响应为:

    fsw =开关频率

    fo =滤波器带宽

    这都是非常近似的

    谢谢