This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28712:滤波电感设计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28712, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046000/ucc28712-design-of-filter-inductance

器件型号:UCC28712
主题中讨论的其他器件: UCC28730

尊敬的先生:

我们 希望使用 UCC28712设计降压转换器。 输入电压范围为(25-67.2V),输出电压为10V,负载为100mA (最大值)。  当输入电压处于其最小 值时 、ton/toff 之间的比率为1.5 (按伏秒平衡)。 是否可以设计具有上述规格的降压转换器? 如果是、我们可以用最小吨来确定电感器尺寸?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前还没有用于在降压转换器中使用 UCC28712的设计工具。  但是、电源设计服务团队已经 使用 UCC28712等 PSR 反激式控制器设计了其中的多个降压转换器。  我随附了您可用于此设计的设计说明。

    e2e.ti.com/.../2475.DCM-CC_5F00_CV-Buck-calculations.pdf

    以下链接将带您进入使用 UCC28730且 输出电压为14V、电流为130mA 的降压转换器。  要将电压设置为10V、只需调整 R1和 R2。  VS 的内部设定点为4.06V。  VOUT =(4.06/R1)*(R1+R2)

    https://www.ti.com/tool/PMP22487

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生