请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28712 主题中讨论的其他器件: UCC28730
尊敬的先生:
我们 希望使用 UCC28712设计降压转换器。 输入电压范围为(25-67.2V),输出电压为10V,负载为100mA (最大值)。 当输入电压处于其最小 值时 、ton/toff 之间的比率为1.5 (按伏秒平衡)。 是否可以设计具有上述规格的降压转换器? 如果是、我们可以用最小吨来确定电感器尺寸?
此致、