This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:编程到 SOH 模式

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044976/bq35100-programming-into-soh-mode

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我想和客户一起使用 EV2400在工厂线上将 BQ35100编程为 SOH 模式。 我们有2个问题:

1.是否可以将 BQ35100编程为 SOH 模式、然后断电、然后在安装电池后唤醒并保持 SOH 模式?

2.如果是、EV2400的 VOUT 引脚4是否可用于为系统提供3.3V 或1.8V 电压?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    在数据存储器中编程为 SOH 模式后、bq35100将记住该设置。 安装新电池后、将 new_battery()命令发送到 bq35100

    2. Vout 引脚4是 GPIO 输出引脚、因此不建议用作电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    难以使用 EV2400与 BQstudio 软件通信。 它指出器 件(0100_1_02-bq35100.bqz)与此应用不兼容。 我是否必须安装任何库?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到仪表启用为高电平(3.3V)、I2C 线路从 EV2400上拉至3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    这与 Jon 的问题是否相关或不同? 如果是独立问题、请使用新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 Jon 的问题相关:尝试将设备编程为 SOH 模式、以测试设备是否在下电上电后记住。 难以与器件通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    bqStudio 会将什么报告为"自动检测"器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动检测设备:无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    这表示通信完全中断。检查监测计是否通电、REG 引脚是否为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个器件均具有电源、 REG25也提供2.5V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 您能否在 bqStudio 启动时检查 I2C 上是否有活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 TI bq35100 EVM 还是您自己的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用我们自己的设计。 是的、我看到 I2C 线路显示了一些数据。 线路在传输期间被下拉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还尝试 了另一个板、相同的问题。 BQstudio 无法识别设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 TI EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish、您好、要关闭这里的环路、我们解决了这个问题。 感谢您的支持。