Other Parts Discussed in Thread: TPS3813, TPS3813K33-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3813、
您好、
我遇到了一个奇怪的问题、我真的不知道发生了什么。 我将介绍如何连接它:
引脚1:WDI 通过3300 Ω 电阻器连接到 GND。 数据表建议将其接地。 目前、我没有将 IMX6计算机插入主板、因此它不受 GPIO 控制。
PIN2:GND 接地。
引脚3:WDT 连接到3.3V、与 VDD 相同。 因此、我应该会看到一个复位高电平大约3秒的窗口。
PIN4:VDD 为3.3V
引脚5:WDR 连接到 GND。
PIN6:复位有一个到3.3V 的上拉电阻器、但是测试它的电压一直是低电平。
我的配置是否正常?
我不明白为什么 WDI 输出3.3V、因为它应该是输入。 如果我将其连接到 GND、则芯片将变热、如果我通过3k3电阻器将其接地、则该引脚为3.3V 而不是 GND。 如果我施加3.3V 电压使其变为"高电平"、则没有任何变化。
当芯片启动时、RESET 引脚会一直保持低电平、并且永远不会变为高电平。
我对所有这种行为感到困惑、因为我应该看到复位引脚在开始时至少变为高电平一次、如果我尝试将 WDI 引脚拉至低电平、那么复位时的电压会跳转、然后随着芯片升温缓慢降低。 我已经尝试了第二个全新的芯片、同样的事情也发生了。
我真的很想获得一些故障排除的想法、或者如果有人能指出任何明显的事情、那就是我做错了。
谢谢!