This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-EP:从 WDI 引脚获取输出电压。 复位引脚始终为低电平。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813, TPS3813K33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044549/tps3813k33-ep-getting-output-voltage-from-wdi-pin-reset-pin-always-low

器件型号:TPS3813K33-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3813

您好、

我遇到了一个奇怪的问题、我真的不知道发生了什么。 我将介绍如何连接它:

引脚1:WDI 通过3300 Ω 电阻器连接到 GND。 数据表建议将其接地。 目前、我没有将 IMX6计算机插入主板、因此它不受 GPIO 控制。

PIN2:GND 接地。

引脚3:WDT 连接到3.3V、与 VDD 相同。 因此、我应该会看到一个复位高电平大约3秒的窗口。

PIN4:VDD 为3.3V

引脚5:WDR 连接到 GND。

PIN6:复位有一个到3.3V 的上拉电阻器、但是测试它的电压一直是低电平。

我的配置是否正常?

我不明白为什么 WDI 输出3.3V、因为它应该是输入。 如果我将其连接到 GND、则芯片将变热、如果我通过3k3电阻器将其接地、则该引脚为3.3V 而不是 GND。 如果我施加3.3V 电压使其变为"高电平"、则没有任何变化。

当芯片启动时、RESET 引脚会一直保持低电平、并且永远不会变为高电平。

我对所有这种行为感到困惑、因为我应该看到复位引脚在开始时至少变为高电平一次、如果我尝试将 WDI 引脚拉至低电平、那么复位时的电压会跳转、然后随着芯片升温缓慢降低。 我已经尝试了第二个全新的芯片、同样的事情也发生了。

我真的很想获得一些故障排除的想法、或者如果有人能指出任何明显的事情、那就是我做错了。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 IC 已损坏。  您是否有另一个要试验的 IC?  WDI 引脚不应上拉至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用完全不同的芯片尝试了它、我将从 WDI 引脚上的那个芯片中获得2.5V 的电压。

    您能否确认我上面提到的引脚配置是否正常、或者是否有明显的突出显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、它指出:

    对于 WDI 引脚、有人提到:  

    [引用 userid="501424" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044549/tps3813k33-ep-getting-output-voltage-from-wdi-pin-reset-pin-always-low ]pin1:WDI 通过一个3300 Ω 电阻器连接到 GND。 数据表建议将其接地。 目前、我没有将 IMX6计算机插入主板、因此它不受 GPIO 控制。

    我认为这是您在设置过程中遇到的问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真有意思。 因此、为了确保我理解、"释放"的复位意味着什么? 我是将其自身切换为低电平还是高电平?

    至于 WDI 引脚、我不小心将 WDI 引脚接地、暂时将其拉低、但芯片真的很热、我想它是油炸的。 现在、在这个新芯片上、它通过一个电阻器被拉至 GND、我没有再次遇到这个问题、但是引脚实际上读取的是2.5V、而不是 GND。 因此、为了安全地将引脚拉低、我是否只需将其直至接地一小部分时间、以便它不会烧毁芯片?

    感谢您的帮助、这是一个非常受欢迎的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS3813是一款监控器+窗口看门狗。  因此、监控器需要检测受监控的电压轨是否高于 VIT 阈值+ Vhys。  一旦监控电压高于 VIT + Vhys 阈值、监控器就会"释放"。  一旦/RESET 不再有效(逻辑"H")、您将需要为 WDI 引脚提供一个"脚踢"、这将启用看门狗窗口的下边界功能。  此时、WDI 脉冲需要位于窗口帧之间。  我希望我在上面所说的话对你有意义。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经阅读并理解了数据表中的内容、但我的观察结果是不同的。 我从一开始就观察到、当您为系统供电时、/RESET 引脚始终处于低电平、它永远不会变为"高电平"。 并且 WDI 引脚始终为"高电平"。 如果我尝试将 WDI 引脚短接至 GND 以使其成为逻辑"低电平"、则芯片会发热并发热。 我尝试过的每个新芯片都是这种情况。

    现在、如果您能告诉我、您是否发现我提到的引脚配置有任何问题、那将会有所帮助? 如果您知道如何在不烧坏芯片的情况下使 WDI 引脚为"低电平"? (我已经有一个电阻器将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、很抱歉、我看到了您的意思、我需要先触发 WDI 引脚、然后该脚启动看门狗过程、或者它开始创建那些我必须触发 WDI 引脚的窗口。

    我想我现在唯一的问题是如何在不使芯片炸的情况下将 WDI 引脚拉低。 如果我将其连接到 GND 的时间过长、则它会变热。 它是否只需直拉至接地一小部分秒、然后再释放回高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据建议的运行条件表、WDI 输入电路结构也许不是一个真正的数字逻辑输入:

    此外、还提到输入电压测量值为2.5V。  我怀疑输入端有上拉电路(电阻器?) 引脚上的电容。  如果将 WDI 引脚连接到 GND、能否使用电流表测量电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我将尝试一下、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、并随时向我发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我测试了流经 WDI 引脚到 GND 的电流、电流几乎为1A

    我在 WDI 上没有上拉电阻器、只有下拉 GPIO4用于连接到我们的 iMX6 SoC。 我附上了原理图的图像。 我标记了引脚、因为我使用的是不同组件的符号、我找不到该器件的实际符号。 U$9是4k7欧姆的电阻器阵列、R2也是4k7欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、这就是为什么当您将 WDI 引脚接地时 IC 真的很热的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我用数据表三重检查了电路原理图、一切都应该正常。 我已经测试了多个芯片、所有芯片都焊接到我们制作的板上、它们都是一样的。 我不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常有趣的情况、通过查看所提供的原理图、我也不明白您看到的内容。

    好奇、我能不能问您在哪里购买了这些器件?  您能否为我提供产品的最高标记图片?  产品的任何信息都将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然、这里是:  

    这些芯片由 PCBWay 购买和组装。 我向他们发送了 BOM、但我第二天再次检查了它、很显然他们订购了正确的器件型号。 除非他们犯了错误、否则芯片上的物理标签是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定使用 TPS3813K33-EP?  为了让您知道、我们在 TI.com 上提供了一个工具、您可以在其中输入顶部标记字母。  链接为:

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    根据链接、您拥有的器件为:

    这显然不是 TPS3813K33-EP 器件。  如果您通过输入 TI 器件型号进行反向搜索、您将获得:

    您可能需要仔细检查您是否从供应商订购了正确的零件。  我希望这有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇... 我对此感到非常惊讶。 我将使用 PCBWay 进行此操作。 在我的原理图中、我使用了您刚才找到的芯片、但在 BOM 中、我明确地更改了正确的芯片的器件型号、因此我不确定那里发生了什么。 感谢您的帮助、我将与他们一起尝试获取我所需的知识芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴我们能够更好地了解您的应用正在发生的情况。  这也是一次很好的学习体验。  祝您好运、并随时向我发布!